This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC8445:电平位移问题

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC8445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1594958/dlpc8445-level-shift-issue

器件型号: DLPC8445

尊敬的 Gus:

image.png

DLPC8445 规范定义了 VDDSHV_MCU 可以使用 1.8V 或 3.3V 电源、如果使用 1.8V I/O、需要对 I2C 等 I/O 进行电平转换才能与其他主芯片通信、我的问题是是否使用 3.3V、该 I2C/SPI 端口不需要电平转换?