This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3430:DLPC3430CZVBR

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1583529/dlpc3430-dlpc3430czvbr

器件型号: DLPC3430
Thread 中讨论的其他器件: DLP2010

使用后,我发现屏幕不亮,有些甚至有失真的显示。 您能否请技术人员检查原因? 谢谢 you111.pdf a4410a4a09131052ebbc176e8a1b0b8c (1).jpg 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决问题。  

    请检查以下内容:

    • 您使用的 DMD 是 DLP2010? 您是否在所有系统上或仅在少数系统上看到了这种行为?
    • 您能否检查与 DMD 相关的电源轨、如 Vreset、Voffset、Vbias、确保它们均符合规格:
    • 另请检查正确的上电和断电行为波形:
    • 您还能否检查任何状态寄存器以查看是否存在错误
    • 您正在使用什么固件、它是来自固件选择器工具的、如果是、选择了什么选项?

    此致、

    陈方安生