Other Parts Discussed in Thread: DLP472NP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DLP472NP
大家好 、我对 TI 的任何 DMD DMD 产品都有疑问。 情况
用于 DMD 芯片、其中所有微镜都可以轻松同步切换
从关断到导通、然后再次关断。 我想象在的生产阶段
DMD 您希望能够尽早测试镜像是否正常工作
在后续测试之前、先执行以下操作。 TI DMD 芯片哪里有 A
可以更简单地控制所有后视镜、以便它们切换
要同步吗? 如果是、这种情况可以在多大频率下发生? (当然,您必须根据驱动电源电压
规范。 我知道切换后视镜的典型方法
根据上述信息、通过 I2C 总线通过以下方式连接到 TI 数字控制器 DLPC
LPSDR 低速接口/LVCMOS 内核逻辑和使用不同的泊车
模式和停止复位。 例如、您可以选择“全开“、“全开“
熄灭或棋盘图形等) 对于 DMD、需要使用正确的电压电源(如果有)
功能“直接“同步控制所有镜片。 I
认为在 DMD 的生产中需要这样的功能。
/Stefan