This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:P47 DMD2 高压 VOFS 和 VRST 上电和断电波形有些异常、会影响 DMD 的亮点和暗点

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1597028/dlp4710-p47-dmd2-high-voltage-vofs-and-vrst-power-on-and-power-off-waveforms-are-somewhat-abnormal-affecting-the-dmd-bright-and-dark-spots

器件型号: DLP4710

使用的 DMD 芯片模型:DLP4710AFQL。

为 P47 DMD 芯片提供三个高压电源的芯片模型:TPS65150QPWPRQ1。

我们目前生产了 200 台投影仪,其中 12 台存在亮点和暗点问题。 其中、8 个单元位于 BBF 线路上、4 个单元不在 BBP 线路上。 我们需要分析原因。

目前、DMD 上电和断电的时序测量满足要求、但 DMD 高电压 VOFS 和 VRST 上电和断电波形存在一些异常。 这是否会导致 DMD 芯片上出现亮点和暗点?

1.将 DMD 高压 VOFS (10V) 供电至 10V 后、会有一小段纹波、最小测量电压约为 9.6V、频率为 10kHz。 这是否会导致 DMD 芯片出现亮点和暗点问题?

image.png

2.当 DMD 高压 VOFS (10V) 电源关闭时,会有步骤。 这会导致 DMD 芯片上出现亮点还是暗点?

image.png

当 DMD 高压 VRST(–14V) 上电和断电时、会出现正电压过冲、最大正电压约为 0.36V。 这是否会导致 DMD 芯片上出现亮点或暗点问题?

image.png