Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, DLPC-API
器件型号: DLP4710EVM-LC
主题: DLPC-API 中讨论的其他器件
您好、
我正在使用 DLP4710EVM-LC、并且想使用 触发输入 提供输入信号 内部模式 消耗量。
您能告诉我需要什么吗 触发输入电压电平 (例如,逻辑高/低电压阈值)?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, DLPC-API
器件型号: DLP4710EVM-LC
主题: DLPC-API 中讨论的其他器件
您好、
我正在使用 DLP4710EVM-LC、并且想使用 触发输入 提供输入信号 内部模式 消耗量。
您能告诉我需要什么吗 触发输入电压电平 (例如,逻辑高/低电压阈值)?
谢谢!
此外、我注意到 GUI 的“Advanced(高级)“选项卡提到了 Python API。
我是否可以询问是否可以使用外部 IDE(例如 VS Code)来复制或控制 GUI 功能、例如触发“Run Once“函数?
我不确定如何开始使用:
应该导入哪些 Python 库或软件包?
是否有任何快速入门演示?
是否有文档解释 GUI 如何与器件通信的底层逻辑?
非常感谢提供任何指导或示例代码。
您好!
仔细研究设计后、我需要更正我的原始陈述。 我们应该需要 3.3V LVTTL/ LVCMOS 向芯片发送信号、但 由于我们有一个缓冲器/驱动器、因此可发送到设计电路板的信号能够是多个方面。 如果发送到电路板侧的电压不稳定、则应研究信号线路调节(放置一个串联电阻器,一个小电容器接地或施密特触发)或交换到 LVCMOS 信号
此外、我不确定您在这里看到的内容、但我建议您最初确保按 DLPC3479 数据表 第 7.3.2.2.2 节“触发输入模式 — 已复制“中所示进行操作。 请注意、如果在“图形就绪“信号为低电平时发送触发、则在发出下一个触发之前不会显示图形。

我们提供了 DLPC-API、这是一个 C 语言例程集合、可提供在显示或光控制应用中使用 DLP 系统的基本软件部分。 我们不提供 Python 库,但如果您想将来开发自己的解决方案,这应该很容易实现。
如需演示、我建议您查看 DLPC-API 产品页面并浏览 API 用户指南。
此致、
Aaron