Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, DLPC3479, DLPC350, DLP4710, DLPLCR67EVM, DLPC900
器件型号: DLP4710EVM-LC
Thread 中讨论的其他器件: DLPC3479、 DLPC350、 DLP4710、 DLPLCR67EVM、 DLPC900
您好:
硬件设计参考了 “DLP4710EVM-LC"</s>“ 。 固件:DLPC3479-DLPA3005-TIEVM-v8p4p0.img。
我们使用了工业摄像头来捕获 DLP 系统投影的图像并进行了传导数据分析。 此过程中使用的图像功能如下:
1.图像中的所有像素具有相同的值;
2.总共生成了 256 个图像,灰度级别从 0 到 255。
在分析数据后,观察到灰度分布呈现非线性模式,类似于一系列分为 32 个段的步骤。
蓝线显示 A 非线性、类似步进的图形 、其中灰度值分为不同的分段(例如,32 步)、类似于阶梯效应、而不是平滑的连续梯度。 这表示灰度过渡不一致、但以离散的跳变或间隔发生。

我们的应用场景涉及使用由条带图形生成的结构光以及特定的模式和算法来测量目标对象的尺寸。 因此,我们对条带的灰度精度有相对较高的要求。 但是、在测试期间、我们发现由于类似 32 个离散段的阶跃模式、灰度精度会受到影响。
此致