器件型号: DLPNIRNANOEVM
尊敬的专家:
我们最近购买了两个 DLPNIRscan
Nano 评估模块单元、用于研发原型项目、旨在将您的硬件集成到定制软件工作流程中。
虽然我们已经使用 HID 协议通过 USB 和蓝牙成功建立了与设备的通信、但在尝试在开始扫描后自动将扫描结果(频谱数据)保存到 PC 端文件夹时、我们遇到了一些挑战、类似于 DLP NIRscan Nano GUI 软件中的“Scan"按钮“按钮提供的功能。
我们仔细查看了相关文档(尤其是 USB 接口开发人员指南)、但找不到与以下内容相关的明确信息或命令:
-
以编程方式将扫描结果文件(例如.CSV 或.DAT)从内部 SD 卡传输到主机 PC。
-
通过 USB 或蓝牙完成扫描后触发自动文件保存到 PC、无需从 SD 卡手动复制。
请提供以下方面的指导:
-
是否有记录的协议或 HID 命令序列来实现从 SD 卡到主机的扫描后文件传输;
-
是否可以使用自定义软件(例如,通过记录的 HID 命令或 API 调用)复制 GUI 中相同的自动文件保存行为(“Scan"按钮“按钮)按钮);
-
是否有任何可帮助自动扫描启动和结果检索的替代建议或可用的 SDK 资源?
我们目前正在开发 R/PYTHON 自定义软件、如有任何文档、示例代码或参考文献可以帮助我们可靠地实现这些功能、我们将不胜感激。
提前感谢您的支持。
Marvin