This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:USB 连接不再工作

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1597882/dlplcrc410evm-usb-connection-not-working-anymore

器件型号: DLPLCRC410EVM

我们又购买了两个 DLPC4100 演变板 (DLPLCRC410EVM)、然后我们会遇到一些奇怪的事情。 首先、我们 2 月份的初始电路板(板#1)不再工作、它的 USB 连接也不再起作用。 它不再显示在“Device Manager(设备管理器)“中(我们尝试了几台计算机)、但 LED 指示灯亮起正确。 因此、我们认为这是 USB 端口问题、但我们不知道如何解决问题以及问题可能是如何解决的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    感谢您访问 E2E 论坛来解答您的问题!

    我已请我们的团队成员提供帮助、他们很快会与您联系、在此之前、您能否告知您的计算机最近是否有更新? 此外,你提到你尝试过的几台计算机,这不适用于任何他们?

    最后、您使用的是什么软件以及什么版本?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们已经对其进行了调试、非常确定这是 USB 连接问题、而不是计算机软件问题(因为它没有出现在任何设备管理器中)。 我们认为背面的 IC 会油炸、导致 USB 上的 D+/D-线路在空闲状态下固定为低电平、但这些线路需要处于高电平才能使计算机识别器件。

    我们有一个工作板供比较、当我们将工作板置于空闲状态时、D+/D-线路之间的电压为 0V、这是正确的。 但是、 在空闲状态下、两条线路都应约为 1.6V(相对于接地)、以便计算机识别器件。 在损坏的电路板上、它实际上是 0V。 当我们尝试使用电源将这些线路强制为 1.6V 时、我们无法实现连接、因此可以将问题缩小到背面 PROM 芯片中的某个信息、即将这些线路短接至 0。

    我们不知道这可能是如何发生的,或者如何解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不像我的团队成员那样熟悉此系统。 他们很快就会回来找你!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sr. Tweezer、  

    当您说 IC 是油炸的、您指的是 U18 (CY7C68013A) 吗? 你有什么想法怎么可能发生这种情况吗?  

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sr. Tweezer、  

    如果不需要其他帮助、我将关闭此 TT。 如果有任何其他问题、请随时创建新的 E2E 论坛工单!   

    此致、  

    Tristan Bottone