This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:DLP4710EVM-LC J48 引脚 4/PIN7 上的触发输出电压电平

Guru**** 2814665 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, DLPC3479, TIDA-080005, SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1611323/dlp4710evm-lc-dlp4710evm-lc-trigger-out-voltage-level-on-j48-pin4-pin7

器件型号: DLP4710EVM-LC
《Thread 中讨论的其他器件: DLPC3479TIDA-080005SN74LVC1G07》

TI 团队大家好、

我正在使用的器件 DLP4710EVM-LC

我想确认的电压电平 触发输出 位于连接器上 J48 引脚 4 和引脚 7
根据 DLPC3479 数据表第 6.6 节 、这些信号似乎是 3.3V
您能否确认触发输出是否正确 3.3V LVCMOS

在我的应用中、外部器件需要 5V 或更高的触发脉冲
如果输出为 3.3V、您是否有推荐的简单电路可将其转换为 5V?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Yr 您好:

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tristan、

    我希望您做得好。

    我正在写信跟进我之前发布的问题。 我尚未收到回复、希望仔细检查是否有任何更新。

    非常感谢您的时间和支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我注意到 DLP4710EVM-LC 用户指南中的图 9-1 提到了用于触发输入/输出的电压选择接头。
    您能否确认此接头是否可用于将触发输出 1 配置为输出高于 5V 的电压?
    我的触发设备(相机)需要一个大于 5 V 的触发输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yr 您好:

    触发输出 2 信号连接到 F15 引脚 (GPIO_07) 并被归类为  I/O 类型 1 引脚 — 根据表 5-9、这是一个“具有 8mA 驱动能力的 1.8V LVCMOS I/O 缓冲器“。

    EVM 上的跳线 J7 实现 1.8V 或 3.3V、但如果使用 5V 电压转换器、则可以将其降压转换回 1.8V 或最高 5V。

    需要满足引脚参数。

    使用 J48 时,如您所述 — 您应该查看同一 DLP4710EVM-LC 用户指南的表 8-1。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的答复。

    我发现触发输出 1 和触发输出 2 都是 1 类 I/O 引脚、工作电压为 1.8V

    您能否推荐一个简单的电路原理图或接线图来将触发输出信号转换为 5V?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yr 您好:

    请使用 TIDA-080005 设计的原理图。

    如果 使用 Trigger_Out SN74LVC1G1 或 Trigger_Out 2 连接作为开始、您只需为 SN74LVC1G07 的 VCC 提供 5V 电压。 此问题现在与 SN74LVC1G07 有关、可通过此器件下的 E2E 提问。

    此致、

    Aaron