This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:如何在 GUI 和 API 中同时控制两个 DLP4710 EVM-LC

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1612399/dlp4710evm-lc-how-to-control-two-dlp4710-evm-lc-simultaneously-in-gui-and-api

器件型号: DLP4710EVM-LC
Thread 中讨论的其他器件: DLP4710DLPC3479

您好 TI、

我已通过 USB 将两个 DLP4710 EVM-LC 板连接到同一 PC。 我希望使用内部图形模式在两个器件上实现同步投影。

如何在 GUI 中同时控制两个器件?

在 API 中、可使用哪些函数来识别和区分两个器件以进行独立控制?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Y r、

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yr 您好:

    从这里可以看出、GUI 和 EVM 只能单独配置。

    如果您计划制定自己的解决方案、您可以使用我们通过 固件选择器工具提供的 2 个单独的 I2C 地址

    如果您在 2 个独立的 GUI 中使用 2 个系统、则需要使用触发输入模式为外部源/摄像头确定您自己的解决方案。

    我很抱歉这一答复不一定是一项解决办法。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    根据我的理解、目前无法同时控制两个 EVM 的原因是它们的 μ I²C 地址相同(都默认为 0x36)、这会导致冲突。

    在您之前的回复中、GUI 似乎无法同时控制两个 EVM。 这是否意味着、在为两个器件配置不同的地址后、我必须使用 API 函数来控制这两个器件?

    如果是、在 C++ API 中、我应该如何实例化两个对象以确保两个器件都得到控制?

    好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yr 您好:

    0x36 和 0x3A 的 I2C 地址与 DLPC3479 控制器相关、特别是双路配置的主控制器。 这些 EVM 使用与系统控制器相同的配置(在 DLPC3479 之前)。 我们的 EVM 不支持这种功能、但您可以绕过或开发您自己的解决方案来试用可用的功能。

    此致、

    Aaron