请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DLP4710
您好:
在 DLP 4710 数据表 (DLPS125C –2023 年 7 月)中、 表 6-11 列出了微镜着陆方向为 180(打开)和 270(关闭)。 根据我的理解,这些角度似乎与图 6-17,它显示的是左光照,但没有与图 6-15(和其他一些文件)描绘的底部光照。
可以说一下、这些参考方向角度与微镜物理倾斜方向有何关系? 我正在使用该 DMD 进行光学设计、并需要确认微镜倾斜几何形状与照明设置的对应关系。
谢谢