This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:如何设置无闪烁的静态模式?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1614487/dlpdlcr2000evm-how-to-set-static-pattern-with-no-flicker

器件型号: DLPDLCR2000EVM

您好:  

我使用 DLPDLCR2000EVM 的 DLP2000 和 BeagleBone Black (BB) 进行光学实验。 我隔离了 DMD 屏幕并一直用它通过 EVM 和 BB 显示二进制图形。 DMD 通过激光照射到更远的光学元件上、最终照射到摄像头上。 我能够根据请求发送图形、但今天我意识到存在恒定的 60Hz 闪烁。 这是常数、我无法将其消除。 我认为这是因为 BB 使用 DLP 屏幕作为显示器,并且不断刷新帧,即使我没有更换屏幕。  

我知道该产品是用于投影仪显示应用、但我和我的团队在阅读了该 https://arxiv.org/abs/2003.12713 之后也进行了购买。 我想问一下、是否有方法可以消除我发送的静态模式在 60Hz 下的这种恒定闪烁? 更重要的是、是否有一种方法可以直接控制镜片位置并在另一次更新之前静态设置它们?

我尝试了一些 I2C 函数在这里描述 www.ti.com/.../dlpu013a.pdf ,例如发送模式后冻结,但没有运气。 唯一的工作是窗帘功能,然而,不保留我的模式,我认为它设置镜子关闭没有这种闪烁。 所有 DLP 芯片中都存在这个问题吗? 甚至是为这些类型的实验而设计的实验?

此致、  

Emre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:我对该复位的频率和占空比进行了一些进一步的测量。 事实证明、微镜在 200us 内处于错误位置、这意味着微镜处于周期的正确位置 0.2ms / 16.7ms = 1.2%、这个 200us 与偏置电流 I_bias 是相同的周期? 此复位的作用是什么?是否可以更改此电流的周期和频率? 这是不是也有可能只是摆脱它?

    此致、  

    Emre