This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC2607:用于 DLP2000 EVB 上 DPI 和 I2C 接口的 3.3V GPIO 电压 (VCC_INTF)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1614624/dlpc2607-3-3v-gpio-voltage-vcc_intf-for-dpi-and-i2c-interface-on-dlp2000-evb

器件型号:DLPC2607
Thread 中讨论的其他器件: DLPDLCR2000EVM

尊敬的支持:
我正在使用 Raspberry Pi 4 板在 DPI 和 I2C 接口上驱动 DLP2000 EVB。
DLP2000 EVB:DLPDLCR2000EVM (DLP003B)

1) 在 DLP2000 EVB 上、如果我们将 VINTF(连接器 P2 引脚 3)驱动至 3.3V、在 3.3V I/O 域下运行 DPI 和 I2C 接口是否安全?

以下是一些相关问题:
2) 在 DLP2000 原理图中、如果 VINTF 被驱动至 3.3V、电源开关 U11 (TPS22929DDBVT) 是否会阻止通过外部提供的 3.3V 电压来反向驱动 DLP2000 1.8V 电源 (P1P8V)、从而可能损坏电路板?


3) 如果可以安全地从外部将 VINTF 驱动至 3.3V、DLP2000 EVB 中的电路是否能够接受连接器 P1(即 Data0-Data23、VSYNC、PCLK、HSYNC、DATAEN)和 P2(即 EXT_SCL、EXT_SDA)上的 3.3V I/O 信号

谢谢。