This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:SDK

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1614007/dlp4500-sdk

器件型号: DLP4500

当我使用 lightcrafter4500 时,遇到了一些问题。当我更改为 vedio 模式时,它将在闪存中投影映像。我不喜欢这种情况。我想知道我是否可以更改默认设置以在开始时使 LED 关闭。我尝试更改 dl_firmware.cpp 中的代码。 {“Default.LEDCURRENT_RED",“,{、{1、0x00}、{1、} True、149、1}、
 {“default.LEDCRRENT_GRN",“,{、{0x00}、{0x00}、1、 TRUE、150、1}、
 {“default.LEDCURRENT_BLU",“,{、{0x00}、{0x00}、1、 对, 151, 1},我设置当前值的 led 零。但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您访问 TI 的公共论坛!

    很抱歉、您在软件中遇到了与更改模式以及 LED 电流有关的问题!

    首先、 您如何更改为视频模式? 这应该在显示模式 选择命令范围内。

    其次、如果您希望默认关闭 LED、您应该更改 default.ini 文件、因为这是 最初执行的。

    此致、

    Aaron