This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:NIR DMD 解决方案

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP650LNIR, DLP4500, DLPLCR4500EVM, DLP4500NIR, DLPLCRC900EVM, DLPLCRC410EVM, DLPC410, DLPC350, DLPC3470, DLPC150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1614494/dlplcr4500evm-nir-dmd-solutions

器件型号: DLPLCR4500EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLP4500DLP4500NIRDLPLCRC900EVM、DLP650LNIR、 DLPLCRC410EVMDLPC410DLPC350DLPC3470DLPC150

我尝试选择用于开发 NIR 照明系统 (850-880nm) 的产品。 DMD 分辨率/尺寸没有严格的要求、但它需要支持 120Hz 二进制的最小帧速率(单色光源,我不需要光学引擎)。 我尝试使用 NIR DMD 来获得良好的效率、但却难以找到合适的评估套件。  

DLPLCR4500EVM — 外观精美,但附带可见版本的 DLP4500。 可以用得到这一点 DLP4500NIR ? 或者是否可以自行更换 DMD — 模块中是否可以使用两个直接替换器件?  

DLPLCRC900EVM 似乎涵盖所有内容、但不支持 NIR DMD。

DLPLCRC410EVM — 支持 DLP650LNIR、但不支持 120Hz 帧速率。 而且比禁止使用的替代方案要昂贵得多。

希望提供任何建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您通过 E2E 联系我们! 希望我们能让您开始在正确的地方寻找!

    我们为 NIR 波长提供的 3 款器件 如下

    1. DLP650LNIR (DLPC410)
    2. DLP4500NIR (DLPC350)
    3. DLP2010NIR (DLPC150/DLPC3470)

    转到这些产品页面的“硬件开发“部分、我们可以与通过评估板或开发套件的第三方客户建立联系。 您是否检查过这些内容?

     查看 DLP-3P-SEARCH 文档时、可以通过 ooM-Search 获取其他第三方制造商。

    我不建议将 EVM 替换为 DMD。 您能否告知您希望在哪种应用中使用此功能?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的答复。 我查看了 TI 和第三方提供的评估套件、没有什么特别的、大多数都太专业了。 我们自己设计光学元件和光引擎、我只需要一个能够实现 120Hz 图形帧速率的 DMD +控制器板。  

    我认为我的主要问题是这样 的:使用 DLPLCR4500EVM 是有办法用 DLP4500NIRAFQD (DLP-S310 (FQD)  封装替换评估模块随附的 DLP4500。 有人 在下方链接中执行了非常相似的操作、但似乎 TI 不再销售用于 NIR 版本的 FQE 封装。

     https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1409570/dlplcr4500evm-how-to-match-dlp4500nirfqe-and-dlplcr4500evm 

    谢谢、

    - Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    很抱歉最初不理解您的问题! 这种澄清有所帮助!

    很抱歉、我们从未提供过采用'FQE'封装的 DLP4500NIR、并且 EVM 采用可见 DLP4500 DMD 的'FQE'封装构建。

    由于此客户使用了电缆组件、因此您必须执行相同的操作或构建您自己的套件。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意! 也许您可以联系其他制造商、看看他们是否制造了任何使用 DLPLCR4500EVM 的'FQD'版本的电路板?

    此致、

    Aaron