This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:视频与图形模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP4500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1613942/dlp4500-video-vs-patterning-mode

器件型号: DLP4500

我是一名研究生、从事一个使用投影仪系统(来自另一家公司)进行的项目、该系统在内部使用 TI DLP4500 DMD、我们只是使用该公司的软件来控制投影仪。  

不幸的是,我发现他们只是使用空间平均来完成灰度,我相信它只是设置为接受“视频模式“WXGA 格式的输入图像(原始分辨率是 912x1140 菱形,它请求 622x390 上传的图像)。  我非常需要能够绘制特定像素的图形、这样这就成为了一个挑战。  

  1. 如何测试系统以确定 DMD 是否仅设置为视频模式。  
  2. 如果它只允许视频模式,我是否可以绕过软件并使用 TA 开源软件切换到单个投影的模式?
  3. 是否有办法以 WXGA 格式创建输入图像、使我能够在输入图像= 1 微镜上绘制 1 个像素的图案?  
  4. Matlab 是否有算法可帮助用户为金刚石阵列 DMD 创建像素完美输入图像? (即使仅用于图形模式)

制作投影仪的公司即使在三次缩放呼叫后也完全无法回答我的任何问题。 他们拒绝让我联系工程师、销售团队不知道如何回答这些技术问题。 我不能成为第一个有这个问题的人! 希望更熟悉 TI DMD 产品的人能帮我弄清楚这一点、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elizabeth、

    感谢您访问 E2E! 我希望我能尽快帮助你,但我将需要仔细看看明天,如有必要,请随时回答!

    如您所述、DLP4500 DMD 是菱形阵列像素、与平板显示器上的图像或典型 LED 结构相比、没有 1:1 的比较结果可输出。

    大多数客户系统仍应能够通过我们在线提供的 GUI 连接到 EVM。

    确实有一些程序会创造钻石图案,但我需要进一步调查这一点,并有一个回应明天!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elizabeth、

    1 和 2。 您能否分享您所订购产品的产品页面?  不幸的是, 我不知道,即使是 622x390 图像的缩放版本可以映射到控制器输入,似乎有一些预调节或预缩放的图像完成,这是不清楚的。

    3 和 4。 我认为已经讨论过的这个 E2E 主题将展示并说明如何创建镜像。  DLPLCR4500EVM:投影图像与单个镜片 MATLAB 的“像素“尺寸似乎是最简单的、但我还没有发布示例。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伦! 感谢您的回答! 这是规格表: https://www.ti.com/product/DLP4500。 以下是投影仪信息: https://www.mightexbio.com/polygon/。 它正在进行一些校准以使用显微镜相机映射感兴趣的 DMD 投影区域、这为我们提供了“622x390"输入“输入图像尺寸。  

    您能指导我详细了解如何使用在线提供的 GUI 尝试通过 Texas Instruments 软件控制 DMD 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elizabeth、

    感谢您发送产品链接!  很抱歉、似乎没有足够的产品信息来了解此产品的界面外观。 话虽如此,大多数使用我们设备的生产商都实施了软件,专门与他们的解决方案集成,这在这里绝对是如此!

    输入图像尺寸特定于其软件/硬件解决方案、就像您所说的、需要校准到映射。 他们应该能够提供有关校准方法以及正在使用的模式的附加信息。

    抱歉、产品和 EVM 之间存在太多变量、以至于我们的软件根本无法连接。 我只能建议继续与该产品的生产商讨论。 在他们的软件中的某个位置应正确定义器件所处的模式。

    此致、

    Aaron