This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:产品有缺陷 DLP4710EVM-LC - Won't power up

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, DLPA3005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1606138/dlp4710evm-lc-defective-product-dlp4710evm-lc---won-t-power-up

器件型号: DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件: DLPA3005

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我会将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

投影仪无法通电。 但是、可通过 PC 访问并接受刷写。 这指向 EEPROM 问题:写入操作有效、但读取操作可能失败。 我们怀疑与此处类似的问题: https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/974435/dlpdlcr4710evm-g2-evm-status-connected-turned-off

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您可以使用 DLPC3479 产品页面(软件开发)下最近发布的 DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL 、但您能否告知客户实际使用的是 DLP4710EVM-LC 还是定制电路板? 此外、它们运行的 GUI 和固件是哪个版本?

    如果他们可以 更新固件、他们在哪里遇到了问题? 他们是否尝试过遵循线程指示的相同步骤?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron、

    感谢您提供这些资源。 我们没有 Cheetah SPI 主机适配器、我将尝试为其提供源或类似内容、然后我将尝试使用诊断工具。

    我们将使用现成的 DLP4710EVM-LC、这是我们遇到的第一个问题。 我们使用 GUI 版本 3.2.0.7 和固件版本 DLPC3479-DLPA3005-TIEVM-v8p4p0.img。 打开 GUI 时、我会看到“EVM Status:Connected、Power Off“。 我可以刷新固件并成功完成刷新、但系统仍然无法引导。

    引导也很奇怪。 按下 ON/OFF(开/关)开关 SW21 后、D57 关闭、D56 快速闪烁一次、 然后缓慢降低。 之后、D57 将重新打开。 我也记录了这些,如果这有所帮助。 您可以在此处找到简短视频: https://drive.google.com/file/d/1rKu7e-kbzSLmTU52TqYlmodSrluPjg5F/view?usp=sharing

    谢谢、

    Darko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darko、

    如果系统仍处于“断电“状态、则需要按下 SW21 — 确保抑郁不浅,而是稳定按压。

    请告知这种情况在固体抑郁后是否发生了变化?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron、

    无论我如何按下 SW21、这都不会改变。 希望在视频上,你可以看到抑郁症是一个坚实的媒体。 如果需要、我可以记录其他一些测试。

    谢谢、

    Darko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darko、

    明白了、DLPA3005 似乎没有正确上电。

    DLPA3005 数据表中 显示的状态图(图 7-19)显示、在从“待机“状态   变为“有效 1“时、RESET_Z 会从低电平变为高电平、同时 VRESET/VBIAS/VOFFSET 也会从关闭更改为 导通。 您也可以监控此情况、但似乎设置不正确。

    为确保安装了正确的固件并且您的 I2C 地址不正确的固件版本、请  将此链接用于默认的 v8.4.0 文件并将其加载到中。

    请注意、在进行任何重新编程之前是否存在此问题?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron、

    再次感谢您对此的帮助。 我刚刚尝试了您发送的固件、投影仪的行为相同。 和以前一样、固件刷写成功。

    在进行任何重新编程之前就存在此问题。

    谢谢、

    Darko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darko、

    我很抱歉,我下星期需要再看看这个。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron、

    一切都好。 如果这是一个选择,我们可以返回这个投影仪,并等待一个新的. 我们在这里有备件、我们可以等待更换。

    谢谢、

    Darko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darko、

    如果您有备件;

    1.为其他 EVM 供电时、该电源也可以工作吗

    2.此 EVM 上的其他电源是否正常供电?

    简单地说、这似乎是电源问题、我们应该将其与 EVM 隔离。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron、

    我们使用的是 Meanwell GST90A19-P1M 电源。 在其他 EVM 上使用该电源时、它们工作正常。 如果需要、我可以使用万用表探测 EVM 上的一些位置。

    谢谢、

    Darko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darko、

    抱歉、我的意思是此单一电源与其他系统以及其他 Meanwell GST90A19-P1M 在此故障系统上测试。

    这并不常见、但首先要检查硬件问题。

    我之前提到过 、“DLPA3005 数据表中看到的状态图(图 7-19) 表明、在从“待机“状态      变为“有效 1“时、RESET_Z 会从低电平变为高电平、而 VRESET/VBIAS/VOFFSET 也会从关断更改为 导通。 您也可以监控此情况、但看起来设置不正确。“

    您可以探测 Reset_Z 以及偏移/复位/偏置线路。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arron、

    我使用两个  GST90A19-P1M  电源和两个 EVM(一个损坏,一个工作正常)进行了测试。 一个电源测得的电压为 19.02V、另一个测得的   电压为 18.97V、两个电源都与工作 EVM 正常工作、并且都不适用于损坏的 EVM。 BROKEN EVM 的行为方式与我最初录制视频时的行为方式相同。  在 DLPA3005 上探测这些线时我感觉不舒服、因为我没有必要的设备。 请告诉我接下来的步骤是什么、我们很乐意将此步骤发回给您进行检查并返回报告。

    此致、

    Darko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darko、

    请接受我的连接请求、我们将继续用私信进行讨论。

    此致、

    Aaron