Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DLPDLCR2000EVM
尊敬的支持:
我希望你好,
不过、我正在尝试使用 DLPDLCR2000EVM 开始一些开发工作、虽然我已经刷写了 EOL Jesse bone-debian-8.9-lxqt-4GB-armhf-i2c-4GB.img.xz、如日志中所示、但我似乎无法在 2017年08月01日 总线上找到。 根据日志、似乎加载了海角、但我无法确认。
接下来的最佳步骤是什么? 什么可能导致 EVM 未显示在 I2C 总线上、如何验证 BeagleBone 上是否正确加载了 Cape?
谢谢你