This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900DEVM:中波红外 DMD 选项

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1604657/dlplcrc900devm-midwave-infrared-dmd-options

器件型号: DLPLCRC900DEVM
主题中讨论的其他器件: DLPC900

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我已经将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

我希望与您团队的一名高级应用成员交谈、以讨论在 3-5 微米光谱范围内运行的 DLP 模块。 我特别感兴趣的是 CW 激光功率处理阈值和选项/开发,以强化到高 CW 功率(>100W CW 在该频段)。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    再次感谢您向我们提出您的问题!

    遗憾的是、DLPC900 芯片组(控制器及相关 DMD)没有任何特定于 IR 的器件。 我建议您查看我们提供的产品 。 这些器件配备了具有更好透射率的 IR 窗口。 您可以 在此处查看透射效率的应用报告 、遗憾的是、该报告仅传播到 2000nm 或 2500nm。

    我们尚未向 MWIR 寻求设备、但我们很乐意帮助您探索这一领域。 在这种模式下、我的团队和我本人都愿意离线工作、以加深理解。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo、Tristan 和 Aaron、

    我的印象是、您团队的 DMD 产品用于 MWIR (3-5 μ m) 和 LWIR (8-12 μ m) 的 IR 场景投影仪。 无论如何、我想讨论在 MWIR 中发展能力的选项! 请给我打电话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    明白了、我的团队会尽快与您联系、我们可以计划尽快合作!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队大家好:

    我很乐意与您的技术专家交流。 是否有任何其他窗口选项可让我们联系 MWIR? 无窗口选项是否可用? 您是否了解微镜元素的光谱反射率? 如果可能、请尽快直接与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队大家好:

    如果可能、我很乐意与您的 DMD 开发领域专家交流。 请直接与我联系、以便我们进行更直接的沟通。 我知道有些组织生产的 DMD 可在 MW/LW 频谱系统中使用。

    无窗口选项是否可行? DMD 表面本身(无窗)的光谱反射率是多少?  

    再次,我非常感谢您与您一方的专家通话,以评估该技术应用于较长波长系统的可选性/路线图。

    此致、

    Dr. Darren Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我将离线与您联系、我们将对此进行进一步讨论。 再次感谢您与我们联系!

    此致、

    Aaron