This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:是 DLPNIRNANOEVM 附带的 CE、IP5X 或 IP6x 证书

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1618850/dlpnirnanoevm-are-ce-ip5x-or-ip6x-certificates-provided-with-dlpnirnanoevm

器件型号: DLPNIRNANOEVM

您好:  

是否可以针对 DLPNIRNANOEVM 提供 CE、IP5X 或 IP6x 证书?

 

谢谢你。

Q1E2F7F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    尽管这是一款用于识别低浓度水样中材料的评估模块 (EVM)、但该 EVM 本身不具备防水功能。 因此、没有 IPX 认证。

    此致、

    Aaron