This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3021LEQ1EVM:如何测试 DLP3021LEQ1EVM 模块的手术电流?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP3021-Q1, DLP3021LEQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1613670/dlp3021leq1evm-how-to-test-the-surgent-current-about-dlp3021leq1evm-module

部件号: DLP3021LEQ1EVM

我们已经购买了 DLP3021LEQ1EVM 模块。 使用 12V 电源时、我们希望在通电时测量手术电流。 我们使用的测试方法是“电流探头方法“、如下图所示。 我们在电源和 DLP3021-Q1 电源输入端之间钳制了电流探头、并将另一端连接到示波器。 然而、我们无法测量手术电流。 因此,我们想问:“这个模块的手术电流是多少,我们应该如何正确地测试它?“

img_v3_02uj_a650c21d-af07-40d3-b40f-f7b528c3bc5g.jpg

img_v3_02uj_556a8423-229e-4f05-a4fc-877f267c1d8g.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 
    感谢您联系我们。
    我正在努力解决您的问题、并将返回给您。

    此致、
    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持! 你想尽快回复我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoli:

    您是否可以发送测量设置的其他特写、并告知我们您已采取的分步编号列表步骤?

    我还想确认、您已按照正确的方向绕过电流探头、以遵循传统的电流路径。  确保先校准电流钳、然后调零、如果探头具有该功能、还要确保去磁。

    钳位的允许频率及其可以测量的电流量是多少?  不过、我认为后者不是太大的问题、因为我不认为此 EVM 需要消耗大量电流。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoli:

    您是否对我有关设置的问题有任何更新?

    谢谢您、
    Michael Ly