Other Parts Discussed in Thread: DLPC4430EVM, DLP550HE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DLPC4430EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLP550HE
您好、
我使用连接到 DLP550HE DMD 的 DLPC4430EVM。 运行 DLPC44XX GUI 1.1 时、会弹出消息“Cannot open USB driver、no projector available(无法打开 USB 驱动程序,无可用投影仪)“。 我尝试将 USB 端口更改为计算机上的另一个端口、并对 EVM 进行下电上电、该消息仍然存在。 我无法刷新图像文件、因为此消息始终显示。
您能帮助我如何解决这个问题吗?
谢谢。
John。