This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR70EVM:接口电缆和选件

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR70EVM, DLP7000, DLPLCRC410EVM, DLP9500, DLPC410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1618912/dlplcr70evm-interface-cable-and-options

器件型号: DLPLCR70EVM
主题中讨论的其他器件: DLP7000DLPLCRC410EVM

我们购买了 DLP 评估系统和控制器板。  

订单号 T06061699

DLPLCR70EVM
DLP7000 DMD 评估板

DLPLCRC410EVM
DLPLCRC410 评估模块

 

我们如何购买用于将 DLP 模块与控制器板连接的第二根带状电缆?

是否可以使用更长的带状电缆?

这些电缆的可用性如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    感谢您访问 E2E 并与使用团队互动!

    如果您想额外订购、可以参阅这篇 E2E 文章-(DLPLCRC410EVM:DLPC410、DLP9500)、其中包含有关此连接器的信息!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    与 DLPLCR70EVM DLP 评估板一起销售并连接到 DLPLCRC410EVM 控制器板的电缆是一根 12 英寸电缆 (Amphenol 器件型号  IC07840002)。

    是否使用较长(23 英寸)的电缆 (Amphenol 部件号  IC07840003) 是否也可以与这些主板配合使用? DLP 系统是否已使用较长的电缆进行了测试?

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    我很抱歉、我不确定这一点。 我邀请了一位该芯片的专家来进一步评论这种电缆长度的有效性。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、Mark、

    DLPLCRC410EVM 仅使用 Amphenol 互连系统的 12 英寸柔性电缆进行了测试和验证 (PN:7840-002)。 较长的柔性电缆长度(例如 23 英寸)在验证期间未进行评估、因此无法确认为支持。

    虽然可以使用更长的柔性电缆、但这是您自行决定的、需要仔细考虑潜在的信号完整性问题。 延长电缆长度会引入信号衰减增加、时序不匹配和信号反射等问题。 由于 DMD 和控制器之间的接口高速运行、随着互连长度的增加、这些影响变得更加重要。

    我希望这有助于澄清问题。

    此致、

    Tristan Bottone