This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:DLPC900:‘s DMD9000 外部触发模式下 1 位二进制图形的最高频率(带有双 DLPC900 数字控制器的 DLP9000)

Guru**** 2814065 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1622783/re-dlpc900-what-s-the-highest-frequency-with-1-bit-binary-pattern-in-external-trigger-mode-of-dmd9000-dlp9000-with-dual-dlpc900-digital-controllers

主题中讨论的其他器件:DLPC900

您好 Aaron、

非常感谢您回答我的问题!我还有另一个相关问题、我期待您的答复。

DLP 芯片能否在‘曝光过程的同时开始加载下一个数据块、或者它是否严格设计为按顺序运行:→Block load→exposure block load '?
此致、
 
Peiyao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peiyao、

    我已经将您的问题拆分成了原始问题、因此在外部触发模式(使用预存储图案模式)的相同功能下、将其明确描绘为一个单独的问题。

    控制器通过每个 DMD 块向 DMD 发送数据、并按顺序从第一个活动块到最后一个活动块完成、显然不存在任何非活动块。 您显示的序列对于单个位平面是正确的、如果您有额外的位深度、则之后会添加额外的“exposure -> block load“。

    我希望这是有道理的!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    感谢您的回答!  

    很抱歉、我在上一个问题中没有明确解释。 让我们将这个问题限制为 1 位模式  最坏情况。 我主要关注的是是否 暴露 块加载 操作可以在中同时执行 外部触发模式 内部触发模式 、因为这对于最大程度地提高整体曝光模式速率至关重要 9523Hz

    测试完成后、我发现中的最大频率 外部触发模式  无法到达 9523Hz 、而在中 内部触发模式 、最大频率可以达到 9523Hz 。 中是否意味着该操作 外部触发 模式 、下一个 图案的加载不能在曝光一个图案时同步? 或者您能否解释一下所涉及的硬件机制差异  外部触发 模式 内部 触发 模式 对我来说?

    此致、  

    Peiyao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peiyao、

    我可以解释其中的差异。 您调用的外部和内部触发模式都是 DLPC900 上图形模式的用例 — 外部视频,预存储或动态图形模式。 在 GUI 中看到启用触发输入 (1/2) 或“帧更改“的区别是、触发时间会添加到您为图形实现的曝光时间中、这就是 105us 的时间值。 您可以在 DLPC900 编程人员指南的 “输入触发注意事项“部分下阅读这方面的说明。

    这意味着、任何外部触发模式都有额外的时间实现触发“时间“、并且绝不会达到非触发模式或内部触发模式的最高值、如您所述。

    希望这是合理的!

    此致、

    Aaron