This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540EVM:无法通过 DLP650TEEVM 上的 HDMI 镜像/投影 PC 屏幕

Guru**** 2810965 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP650TEEVM, DLPC7540EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1623772/dlpc7540evm-failure-to-mirror-project-pc-screen-via-hdmi-on-dlp650teevm

器件型号: DLPC7540EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLP650TEEVM

我目前正在将 DLPC7540EVM 与 DLP650TEEVM 搭配使用。 通过 HDMI 连接视频源时、我一直遇到一个问题:系统进入投影、断开连接、然后重新投影的连续循环。前端电路板 D4 上的蓝色 LED 每隔几秒闪烁一次。打开电源后、DLP 标识可以正常显示。以下是我每隔 0.5 秒捕获一次的数据。

 

--监视 HDMI 数据路径--尝试 1:ScanStatus = DetectStableVideo、DatapathState = Scanning 尝试 2:ScanStatus = DetectStableVideo、DatapathState = Scanning 尝试 3:ScanStatus = DetectStableVideo、DatapathState = Scanning 尝试 4:ScanStatus = Searching、DatapathState = ScanStatus = Scanning Video、DataStatus = Scanning State, Scanning =检测状态= ScannStatus =检测、Video = ScannapableStatus = Scanning、Video = ScannStatus = Scanning、Video TrumpStatus = Scanning Video = Scanning、Video = Scanning、Video =检测状态:ScannStatus =检测、Video = Scanning ScanStatus = DetectStableVideo、DatapathState = Scanning 尝试 10:ScanStatus = DetectStableVideo、DatapathState = Scanning 尝试 11:ScanStatus = DetectStableVideo、DatapathState = Scanning 尝试 12:ScanStatus = DetectStableVideo、DatapathState = Scanning ScanStatus = DetectStableVideo、DatapathState = Scaning try 20:ScanStatus = Searching、DatapathState = Scaning try 21:ScanStatus = Searching、DatapathState = Scanning Trust 22:ScanStatus = Suspended、DatapathState = Scaning Trust 23:ScanStatus = Searching、DatapathStatus = Scanning State = Searching、DatapathStatus = Scanning ScanStatus =正在搜索、DatapathState =正在扫描尝试 30:ScanStatus =正在搜索、DatapathState =正在扫描尝试 31:ScanStatus =正在搜索、DatapathState =正在扫描尝试 32:ScanStatus =正在搜索、DatapathState =正在扫描状态=正在扫描状态 33:ScanStatus =正在搜索、DatapathState =正在扫描状态=正在扫描状态、DataApathState =正在扫描状态=正在搜索、视频尝试 39:正在扫描状态=正在扫描状态=正在扫描状态 37:正在扫描状态=正在扫描状态、扫描状态=正在扫描状态:正在扫描状态=正在扫描状态、检测、视频:正在扫描状态=正在扫描状态 37:正在扫描状态=正在扫描状态:正在扫描状态:正在扫描状态:正在扫描状态=正在扫描状态: ScanStatus =正在搜索、DatapathState =正在扫描尝试 40:ScanStatus =正在搜索、DatapathState =正在扫描尝试 41:ScanStatus =正在搜索、DatapathState =正在扫描尝试 42:ScanStatus =正在搜索、DatapathState =正在扫描状态=正在扫描状态=正在扫描状态、DatapathState =正在扫描状态=正在检测视频、ScanStatus =正在扫描状态=正在扫描状态 48:正在扫描状态=正在检测、视频状态=正在扫描状态=正在扫描状态、扫描状态=正在检测、视频:正在扫描状态=正在扫描状态检测、视频:扫描状态=正在扫描状态=正在扫描状态 ScanStatus = DetectStableVideo、DatapathState =扫描尝试 50:ScanStatus =已暂停、DatapathState =扫描尝试