This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR70EVM:.NET C#应用程序正在与器件互操作 D4100_USB.DLL 通信

Guru**** 2811295 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR70EVM, DLP7000, DLPLCRC410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1625237/dlplcr70evm-net-c-application-communicating-to-device-interop-d4100_usb-dll

器件型号: DLPLCR70EVM
主题中讨论的其他器件: DLP7000DLPLCRC410EVM

我们购买了 DLP 评估系统和控制器板。  

DLPLCR70EVM
DLP7000 DMD 评估板

DLPLCRC410EVM
DLPLCRC410 评估模块

我们正在开发与 DLP 系统通信的 C#软件。

遗憾的是、提供的 ActivX 控制器在 Windows 11 中无法运行。

  1. 是否支持对 C++ D4100_USB.DLL 的 C#托管代码互操作?

   2. C#中是否有可用的 interop 库? 表上登记、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我们已经通知了一位主题专家、应该会尽快回复您。

    谢谢