This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC11:SN74AC11 故障模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1625720/sn74ac11-sn74ac11-failure-modes

器件型号: SN74AC11

您好、

我想知道这个芯片的故障模式。 发生 ESD 事件、过热事件等时、是否有任何可预测的响应? 具体来说、是否存在可能导致所有输出均为逻辑高电平的故障?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    SN74AC11 记录了 ESD 保护等级和温度等级、但具体的故障模式行为(例如所有输出变为逻辑高电平)无法预测。 该器件已通过标准 JEDEC 可靠性测试、包括 ESD、温度循环和高温工作寿命测试。

    请查看我们的 质量和可靠性 页面、详细了解此器件的 ESD 和 JEDEC 等级。

    此致、

    Nikki