Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DLPC3433
我们目前已经有 DLP Composer 13.13.0、并且正在尝试使用它来添加/修改为 DLPC3433 创建的 DLP Composer 工程中的外观。 然而、我们未能成功地使新外观发挥作用、甚至未能改变现有外观的工作周期。 是否有新版本的 DLP Composer 可供我们试用?