This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP670S:DLPM670NIREVM 图像未更新

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900EVM, DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1626148/dlp670s-dlpm670nirevm-image-not-updating

器件型号: DLP670S
Thread 中讨论的其他器件: DLPLCRC900EVMDLPC900

您好:

我遇到了 DLPM670NIREVM PLM 未使用 lightcrafter 5.1 更新图像的问题。  

我正在使用 DLPLCRC900EVM 来控制子板。

我已将电路板更新为固件:

image.png

这允许我通过 lightcrafter 连接电路板。  

然而,当尝试从第二显示器显示单全息图时(使用手动中的单全息图指南)只显示第二显示器的状态,它是在打开灯具时的状态。

我有相应的 lightcrafter 设置:

这将在 PLM 上显示第二个显示的状态。 但是、当我将某些内容拖到第二个显示屏上并尝试更新全息图时、PLM 上没有任何变化。 PLM 上显示的唯一内容是启动灯具时显示的内容。

我将显示设置为扩展显示、PLM 显示设置为 2716 X1600。

请告知您。

非常感谢、

Jakub

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jakub、

    感谢您访问 E2E、解答您在这里提出的关于您已开始调查的 PLM 的问题!

    请注意、“状态“框中未选中“视频正在运行“复选框、因此需要运行该复选框才能看到新图像。

    我建议您再次浏览 TIREX 页面上的用户指南以了解视频图案模式,首先要正确设置视频模式 — 见幻灯片 33、然后转至 41。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、结果表明未在 DLPC900 上加载 EDID。

    PLM 正在运行、但选中了 Video Running 复选框。