Other Parts Discussed in Thread: DLPC120-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DLPC120-Q1
尊敬的团队:
购买全新的 DLPC120-Q1 是否附带可实现极低操作的基本固件支持? 如果执行了闪存烧录操作、是否可以通过 MCU 和 DLPC120-Q1 I2C 通信直接传输和烧录
此致、
Jim

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DLPC120-Q1
器件型号: DLPC120-Q1
购买全新的 DLPC120-Q1 是否附带可实现极低操作的基本固件支持? 如果执行了闪存烧录操作、是否可以通过 MCU 和 DLPC120-Q1 I2C 通信直接传输和烧录

Jim、
您认为最少的闪存支持是什么意思? 此处是指向文档和软件配置的链接。 系统应该已经过编程、并且能够显示开箱即用的图像。
Jason