Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479, DLPA3005, DLP4710LC
器件型号: DLP4710LC
主题中讨论的其他器件: DLPC3479、 DLPA3005、
早上好、
我正在使用 定制 PCB 使用以下 TI 芯片组:
- 双路 DLPC3479
- PMIC DLPA3005
和 DMD DLP4710LC 光学引擎内部。
PCB 和光学电机遵循 引脚映射选项 1 。
我阅读了一些关于这个主题的帖子 线性固件 直接从 TI 购买、如下所示:
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1598414/dlp4710evm-lc-dlp4710-non-linearity
我正在处理的应用程序始终与使用相位‑移动性能分析 (PSP) 的 3D 重建相关、该应用程序需要输入灰度值和投影光强度之间的线性。 任何残余的非‑线性(如伽马校正或任何其他非线性)都会在图像上产生伪影。
在此线性固件中、我需要:
- 旁路/取消 不限 去伽玛校正曲线以及 非线性 导通强度、以实现真正线性的灰度‑到‑强度响应
- 存储 3 个启动界面图像 (bmp、24 位深度、1920x1080)、 首先 阈值 必须在投影仪上电时启动 、然后进入内部图形流模式(使用 I2C 命令与外部电子设备)
- 至少 2 个图案集 具有 7 和 8 个图形图像的单色 (png、8 位垂直、1920x1080)
提前感谢您的支持。
希望能尽快听到您的声音。
此致
Alessandro