Other Parts Discussed in Thread: TCA8418, DLPC4430, DLPC4430EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DLPC4430EVM
主题中讨论的其他器件: TCA8418、 DLPC4430、
您好、
IM 会尝试将 DLPC4430EVM 板配置为特定用途。 我想禁用 DLP 轮询到板载 TCA8418。 DLPC4430 软件编程人员指南中提到了第 15 页和第 17 页的“应用数据“选项卡、其中可以禁用键盘支持。 问题是:如果打开 DLPC44XX GUI、我只能看到选项卡“projector control“和“flash loader“。 什么是我的缺失?
感谢我的进步
Daniel