器件型号: DLPLCRC410EVM
您好、
我正在使用 DLP Discovery 4100 平台的微控制器 0.65 英寸 DMD(7 类) 。 虽然我可以通过D4100_usb.dll (LoadData 返回值 1) 成功与电路板通信、但 DMD 微镜不会翻转、也不会显示图像。
我怀疑我的初始化序列或数据格式化(1280x800 为 128000 字节)对于这个特定的 DMD 类型可能不正确。
请提供一个有效的示例代码 (C++或 Python) 该文件演示了在 7 类 DMD 上显示静态 1 位图形的最少步骤?
我的 DLL 中可用的关键功能: ClearFifosSetWDT、、SetPWRFLOAT、LoadDataLoadControl。
感谢您的帮助!