请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DLPDLCR2000EVM
尊敬的 TI 支持部门:
我正在从事一个教授光学通信和光子的项目。 我想使用 DMD 与外部激光源进行空间光振幅调制、并与 Raspberry Pi 连接。 我们还想将其用作显微镜装置中的可控靶标。
您能否提供有关合适产品的指导? DLP Lightcrafter 2000 很有趣、但它似乎可以用作投影仪。 我正在搜索此类器件、但只包含一个直接且可访问的 DMD。
提前感谢您的支持。
此致、
Germain Bourcier