This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000UV:2503000 转插卡组装文档

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP7000UV, DLPLCR70EVM, DLP7000, DLPLCR70UVEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1631031/dlp7000uv-2503000-interposer-assembly-documentation

器件型号: DLP7000UV
主题中讨论的其他器件: DLP7000

您好、Im 正在查找 2503000 转插卡组件数据表。 它未列为我可以为客户服务选择的部件、因此我选择了最接近的相关部件号。 此部件不可找到、应可单独订购(根据 DLI)。 我目前拥有 2018 年的 DWG、如果它实际上是可购买的部件、我需要更多更新的数据表、其中包括制造和材料信息。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 2503000 (2502999-1 和 2501795) 的部件也有文档并且可以购买、我还需要单独/更新这些部件的数据表。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    感谢您来到 E2E 论坛咨询您的问题!

    我已要求我团队中一位更熟悉的成员直接与您合作!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lauren、  

    对于 DLP7000/DLP7000UV 器件、可在相应 EVM 页面上的 DLPLCR70EVM/DLPLCR70UVEVM 的 Design Files 部分下找到可用   的设计文档(包括插入器相关详细信息)。  TI 没有为插入器本身提供单独的数据表、因为它被视为整体系统设计文档的一部分、但这些设计文件包含 2503000 插入器图以及 DLP7000/DLP7000UV 系统设计中使用的其他元件。  

    此外、插入器通过 Amphenol 提供、此处的插入器可参考: IC07500103 (TI PN:2503000)

    如果您在查找设计文件时遇到任何问题或需要任何其他详细信息,请告诉我 — 我很乐意提供更多帮助

    此致、  

    Tristan Bottone