请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC4422GUI
我目前正在使用 DMD 设置。 我已成功安装 GUI、配置了投影仪、并验证测试模式和公司标识是否均正确显示。
但是、我无法通过外部输入信号显示自己的图像。 尽管系统的显示设置显示两个屏幕(表明已识别输入设备)、但 DMD 不会按预期输出外部图像信号。
这表明问题可能与输入端口本身无关、但可能与外部输入的信号路由、配置或软件处理有关。
已采取的步骤/当前状态:
- GUI 安装已完成
- 已成功添加投影仪
- 已验证测试模式输出
- 公司徽标输出已验证
- 连接外部输入
- 在系统设置中检测到双显示器
问题:
DMD 上不显示外部输入信号、导致无法输出自定义图像。请求:
导致此问题的原因是什么?如何正确启用或配置系统以显示外部输入图像?