Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR471TPEVM, DLP471TP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DLP471TEEVM
Thread 中讨论的其他器件: DLPDLCR471TPEVM、 DLP471TP
我的 DLPDLCR471TPEVM 包含在 Windows 10 笔记本电脑上运行的 DLP EVM GUI 3.2.0.7。 直到今天、模块一直工作正常:出现以下问题:
当我打开 SW1 时、它会在 GUI 中闪烁绿色的 USB Connected、然后恢复为红色 disconnected。
实际显示 RGB LED 不会亮起(之前在打开 SW1 时用到)。
PROJ_ON 和 POSENSE LED 点亮。
检测信号和故障 LED 熄灭。
在 Windows 中、投影仪仍会作为外部显示器显示。 我可以将屏幕扩展到它。
通过连接 J9 跳线、我重新刷写了固件 DLP471TP_EVM_v3.2.2_MCU_FW4.5.0.img。 在此过程中、GUI 在引导加载程序模式下通过 USB 检测模块。
但在断电、移除跳线并开启后、问题仍然存在。
我可以尝试任何可能的修复方法?
处理时是否可能由于 ESD 而发生问题?
重申一下、该单元昨天运作良好。
提前感谢、
Jai。
24b1307@iitb.ac.in