This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC410:跨品牌兼容性问题和功能问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1627302/dlpc410-cross-brand-compatibility-question-and-functionality-question

器件型号: DLPC410

我无法在列表中找到 TI 器件型号、因为我正在查询未列出的旧 TI 产品。 我想请教一下 TI 的工程师/专家、他们了解 TI 以前的 1 系列 DLP 产品、特别是 TI 接口板 (ASSY 2506940/PWB 2506941) 和 TI 处理板 (ASSY 2506937/PWB 2506937)。 这些板是由 Barco、Christe 和 NEC 生产的第一系列 DLP Cinema 投影仪的集成板。 投影仪制造商无法回答我的问题、因为答案只能来自 Texas Instruments、因为我的问题超过了投影仪制造商的水平。 我有以下问题:

1) 这些相同的电路板用于不同的投影仪品牌、例如 Barco DP-2000 和 Christe CP-2000 使用这些相同的 TI 电路板。 话虽如此、投影仪品牌之间是否可以互换? 在 Christe 投影仪中使用的相同器件型号的 TI 接口板可以在 Barco 投影仪中使用吗? 当我比较每个投影仪品牌的原生电路板时、它们看起来都相同并按版本运行相同的 TI 软件包、但我不知道的是、德州仪器 (TI) 公司生产这些电路板时、他们是否曾编码/锁定到某个投影仪品牌?

2) 显示这些电路板的最后一个 TI 软件包是 15.1.52。 您能否确认可以加载到这些板上的最新版本?

3) 具体就 TI 接口板 (ASSY 2506940/PWB 2506941) 而言、有多种类型。 类型 3 (2506940-003) 在主板上没有电池、并且没有覆盖主板的戈尔安全外壳、而类型 5 (2506940-005) 有电池和戈尔外壳。 我对后一种类型的理解是、如果电池电量耗尽、板上的 DCI 加密密钥将永远丢失、板始终存在故障。 我的问题是、如果没有电池和 Gore 外壳、旧的 3 类主板如何工作?功能是否相同? 换言之、投影仪中安装了 3 类或 5 类接口板、它们是否都有效地为电影播放提供相同的 DCI 级别加密? 如果是、旧的 3 类电路板因电池/安全故障而更稳定。 为帮助我了解这些 TI 板、您可以提供的任何信息或阐述都将不胜感激! 谢谢你。

我附上了相关电路板的图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    欢迎来到 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

     PWB 2506937 板是一项非常古老的技术 、 我们不再支持这些板。 我们鼓励我们的客户使用 E2E 上现有的知识库和信息来解决问题或联系投影仪制造商。  

    谢谢您、

    Kevin Rivera.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到的 E2E 申请的回复不满意。 我知道这些是我所询问的旧电路板、但仍有数百台使用这些系列 1 DLP 电路板的投影仪(我个人知道-我的组织拥有十多台)。 我知道它们已不再制造或支持、但您的团队中肯定必须有一位专家、他/她有一些过去的知识或文档来回答我的问题。 我对这项要求提出的问题是直截了当和详细的。 我希望 TI 至少能轻松回答我的一些问题。 请在回复中要求重新考虑、并请具备这些电路板的历史知识或信息的相应专家参与进来。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    我目前正在调查这一问题、但这需要一些时间。 我希望一周内能为您提供适当的答复。  

    谢谢您、

    Kevin Rivera.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kevin。 如果 TI 在这些电路板上提供了任何旧文件或文档、如果有办法下载这些文件或文档、我将不胜感激。 我知道这些是报废板、但通常我有幸与其他制造商合作、至少让他们为我提供旧产品上的数据转储、并在他们有知识的情况下回答问题。 我通过一些进一步研究确认、TI 接口板对于使用的每种类型都有多种类型和器件型号、我的一个问题是尝试准确了解这两种类型电路板之间的差异、就每种类型提供的加密/通信的功能和 DCI 投诉级别而言。 我与电路板类型匹配的器件型号如下:

    1/2 型接口板 — 2504913-xxxx、2506940-0100

    类型 3 接口板 — 2506940-0,101,2502506940-0,200,2506940-002

    类型 4 接口板 — 2506940-003

    类型 5 接口板 — 2506940-004,2506940-005

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    由于这些板技术非常旧、我们无法再提供技术支持。 我继续鼓励您找到任何现有信息来解决您的问题。

    谢谢您、

    Kevin Rivera.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、我不需要技术支持。 我知道 TI 不会帮助解决问题、维修或更换这些电路板。 我向 TI 有相关电路板回忆或文档的人简单提问、我希望 TI 为我提供他们在这些电路板上拥有的任何文件或文档、以便我自己自助解决。 这不是技术支持。 这只是询问您在文件中留下了什么以及有关此旧产品的知识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    感谢您的耐心。 正如我的同事所说、这些主板/产品已停产、我们不提供任何技术支持。  您最好的选择是联系投影仪制造商并寻求信息。   

    此外、此信息不是公共领域信息。 它 只能与这些投影仪制造商的 DLP Cinema 许可证持有者共享。

    感谢您的理解。

    Regarsd,

    Vivek Thakur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、感谢您的答复、我理解您的意思。 我将继续尝试从投影仪制造商那里获取信息、但还有一个问题是、所有 3 家投影仪制造商都确认无法回答、只有 Texas Instruments 会提供答案、那就是这些主板是否在不同品牌之间交叉兼容。 他们从不了解 TI 向他们分发的主板、如果这些主板只能用于他们的投影仪品牌、或者它是一个通用芯片组、可以放置在使用这些相同主板的其他品牌中。 我是否至少能从您的团队那里得到这方面的指示? 否则、我认为其他人都不能回答这个问题。 这是一个 TI 层面的问题。