Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, TIDA-080005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件: TIDA-080005
您是否有 DLP4710EVM-LC 套件的完整 3D 模型?
我找到了 TIDA-080005 的设计文件 、但这些文件仅包含未完整组装的各个子系统的设计文件。
我需要设计一个专用的单片 固定装置、从下面添加一个连接点、并为以 DMD 为中心的光学元件设计一个安装支架。