This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:图像视频闪烁

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLP9000, TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1636388/dlpc900-image-video-flickering

器件型号: DLPC900
Thread 中讨论的其他器件: DLP9000TPS922055

尊敬的:

  1. 在下面随附的图像中、您可以看到我有一些不同的 TI 元件:

     DLPC900 双路  

     TPS922055DMTR LED 驱动器  

     DLP9000 (DMD)

2、从 GIB 卡的视频帧速率是每秒 50。

3. TPS922055 — 在灵活模式下工作。 ADIM/PWM 为 2.5kHz。 FPGA    向 LED 驱动器生成这些信号。  

4、OSRAM LED 为 4A。 ADIM 为 60%(2.4A)、通过更改 PWM 0-100%、我们更改了       BRT。

5.当我们配置为视频模式时(从不同的源包括 DLPC 模式)视频       图像正在闪烁。

image.png

 请您的建议如何消除闪烁

此致

Galit Rahimi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Galit

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Galit、

    在您设计自己的电路板时、我不完全确定是什么导致了这里的闪烁。 首先、您能否说明这种闪烁是什么样子?

    附加的首次检查、您是否可以使用“视频模式“下的“内部测试模式“? 是否仍然出现闪烁?您在右侧的“Parallel Port Configuration“下看到的时间是多久?

    如果您检查来自控制器的 LED_EN 信号并观察光度计发出的实际光、是否存在不匹配问题? 这可能表明 LED 驱动器速度可能较慢、但视频可能有助于理解这一点。

    此致、

    Aaron