This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC6422:DLPC6422 参考设计

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC4420AEVM, DLPC6422, DLPC4420, DLPC4430, DLPC4430EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1634648/dlpc6422-dlpc6422-ref-design

器件型号: DLPC6422
主题中讨论的其他器件: DLPC4420DLPC4430、DLPC4420AEVM、 DLPC4430EVM

TI 专家:  

  我们需要 DLPC6422 的参考设计;但是、我们无法在 TI 网站上找到该信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赖先生、

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赖先生、

    DLPC6422 控制器使用与 DLPC4420 和 DLPC4430 相同的参考设计 — 请注意,这些是双路 (DLPC4420AEVM) 或单路 (DLPC4430EVM) ASIC 配置。

    唯一的区别是设计的控制器交换。

    此致、

    Aaron