This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010NIR:工作波长范围

Guru**** 2893150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1637840/dlp2010nir-working-wavelength-range

器件型号: DLP2010NIR

尊敬的先生/女士:

我对用于研究目的的 MIR 系列(即 3-6 um 波长)的 DMD 感兴趣。 您能推荐最适合的产品吗?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maria、

    感谢您来到 E2E 论坛咨询您的问题!

    您能否分享此项研究用于哪些应用?

    由于量产时使用的窗口、我们目前没有任何适合 MWIR 范围的器件 — 请参阅我们的技术文档。 此外、我们不建议或建议客户篡改窗口、因为玻璃后面的环境是密封的、以保持 DMD 数据表中所述的微镜正常工作。

    我们生产的产品受到市场的影响,并了解未来的商业案例,我们希望了解正在调查的内容和市场!

    我希望听到您的回音!

    此致、

    Aaron