This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:设计数据

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1636972/dlp3010evm-lc-design-data

器件型号: DLP3010EVM-LC

你好。 几年前、我们使用 Lightcrafter 3000 EVM 制作了一些定制仪器。 我们正在尝试进行一些修改、因此获得参考设计(原理图,物料清单等)附带的附加信息将非常有用。 我搜索过网站、但似乎有些相关数据可能已被删除。 我真的希望可以通过电子邮件获得此信息的副本。

作为脚注、我为上面的器件型号选择了不同的 EVM、因为它看起来好像列出了 Lightcrafter 3000。 但它是存在的,这里是手册,所以你知道我所说的部分:

www.ti.com/.../dlpu006e.pdf

提前感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    感谢您来到 E2E 论坛咨询您的问题!

    此指南适用于 DLPC300 控制器和 DLP3000 DMD、这些器件已被功能更强大的控制器和 DMD 取代。

    E2E 论坛之前仍对该平台进行了很多讨论、但目前不再支持这些器件。

    让我与我的团队成员核实、他们可能知道这可能在我们自己的信息存档中的位置。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    请通过 E2E 接受我的连接请求!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的帮助。 我看不到连接请求?

    此致、

     James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    连接请求应显示在右上角、并带有闪电符号或在您的轮廓内。 我基本上是试图添加你作为一个朋友,以便能够与你私下沟通.

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    遗憾的是、连接请求未通过。 我知道您在谈论什么、但没有要求。 我也进入了我的个人资料,找到了列出朋友的地方,我在那里看不到任何请求。 如果我找到您的商品信息并尝试点击“+Connect",“,系统、系统会提示我接受连接请求、但点击该请求似乎没有任何作用。 似乎 E2E 可能存在一些问题。 是否可以通过电子邮件发送? 最简单的电子邮件将是 Gmail 一个,它是我的名字,时期,我的姓氏,在 gmail.com。  

    谢谢、Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    我将直接与您联系。

    此致、

    Aaron