This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:分辨率

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP4500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1639418/dlp4500-resolution

器件型号: DLP4500

大家好、我最近购买了 DLP4500、但分辨率非常低。 有人可以帮助解决此问题吗?

 e2e.ti.com/.../2627.IMG_5F00_7567.TIFFe2e.ti.com/.../7418.IMG_5F00_7566.TIFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    我已经将这一主题分配给了我的一位同事。

    我不熟悉此芯片组、但我有一些初步问题、在等待同事回复时、可能会帮助我们节省时间:

    1. 您是否尝试过浏览 用户指南 并查看了分辨率选项、固件升级选项、EDID 程序等?
      1. 是否缺少跳线配置?  抱歉... 我不熟悉此硬件。
    2. 这是您第一次使用此芯片组还是硬件?  或者在测试不同的分辨率之前、您是否对其有更多的使用?
    3. 您目前看到的分辨率是多少?  您的主机是否告诉您?

    我知道这些问题可能有点简单、但我们只想 先讨论最简单的问题。  感谢您的理解!

    此致、
    Michael Ly