This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC120:如何通过 DLPC120 修改 DMD 翻转占空比

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1639934/dlpc120-how-to-modify-the-dmd-flip-duty-cycle-via-dlpc120

器件型号:DLPC120

是否可以通过此配置文件修改 DMD 翻转占空比:
 
CFG_EVM_RevC_2C653471_20180111_COR_MP_v3.cfg
 
当前配置仅提供两个导通‑关断占空比选项:75‑25 和 50‑50。
 
如何添加新的 90‑10. 占空比配置? 请指导我完成修改步骤。
 
目标是提高整体输出亮度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cheng:

    感谢您访问 E2E!

    我已邀请我的团队成员加入您的行列、以支持此控制器。 他们应该很快与你在一起!

    此致、

    Aaron