This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC8445:有关 WPC LED/传感器校准数据和放大器的问题;DLPC8445 的矩阵

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC8445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1640341/dlpc8445-questions-on-wpc-led-sensor-calibration-data-matrix-for-dlpc8445

器件型号: DLPC8445

大家好、TI DLP 支持团队、
我们将集成 DLPC8445 并评估基于环境光的调光和 WPC(白点校正)。
我们的电流环境光传感器 Vishay VEML6031X00、该传感器通过寄存器 0x10/0x11 提供 16 位 ALS_DATA、而 lux 转换取决于增益/积分时间/ALS_DATA PD 设置。

DLPC84xx 编程人员指南指出:WPC 会运行以连续读取传感器测量值并更新 RGB LED 占空比、并且必须在启用 WPC 之前加载 WPC 传感器校准数据(通过命令或 EEPROM)。
请您澄清一下:

  1. 传感器兼容性:DLPC8445 WPC 是否需要集成 RGB 的光传感器(单独的 R/G/B 测量)、或者是否可以使用 VEML6031X00 等单通道 ALS 传感器?
  2. 校准数据详细信息:“WPC 传感器校准数据“的确切格式/字段/缩放是多少、它与 WPC LED/传感器校准矩阵 (7Ch/7Dh) 有何关系?
  3. 如何生成矩阵:是否由 TI 工具/程序生成 7Ch/7Dh 矩阵、或者客户是否应该根据测量值计算这些矩阵? 是否有建议的测量程序和验收标准?
  4. 如果 WPC 无法支持单个 ALS 传感器、您是否建议使用照度转换的基于主机的调光方法?

感谢您的支持。
此致、
YG Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    我正在与其他团队成员核实您的问题、找到需要帮助解决的关键人员。

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    传感器必须是积分 RGB 型传感器。 我们目前支持/测试过的唯一传感器是 VEML33291、因此传感器需要具有与此等效的接口才能正常工作。 矩阵的数据是通过使用外部颜色表找到的。 我们过去使用过 Konica Minolta CL-200。 色度计将为每个彩色 LED 提供 CIE1931 颜色数据、这些数据输入到 LED 矩阵中。  VEML33291 还将对每个颜色 LED 进行 RGB 测量、该测量在中输入到传感器矩阵。 Composer 中的校准功能旨在帮助完成该过程。 我们没有特别推荐的基于主机的方法、尽管这可能是可能的