This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:查询合适的 DMD 产品和 SIM 系统所需的元件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP7000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1642230/dlp7000-inquiry-about-suitable-dmd-products-and-required-components-for-a-sim-system

器件型号: DLP7000

你好。 我是一名初级研究员、目前正在研究如何构建结构化照明显微镜 (SIM) 系统。 Sim 是一种显微镜技术、可通过将结构化照明图案投影到样本上并从多个相移原始图像重建图像来提高空间分辨率。

在本例中、我们考虑将 DMD 用作 SIM 设置的可编程衍射光栅或结构化照明图案发生器。 在查看基于 DMD 的 SIM 的相关论文时、我发现 TI DLP 产品常用于这些光学系统。

目前、我一直在研究 DLP4100、DLP6500 和 DLP7000 等产品、但我仍不确定哪一种更适合 SIM 设置。

我仍处于规划的早期阶段、希望获得有关选择合适 DMD 产品的指导并了解可能需要哪些额外组件。

请您就以下几点提出建议:

1.在光学研究应用中、DLP4100、DLP6500 和 DLP7000 之间的主要差异是什么?
2、以下哪些产品更适合构建 SIM 系统的研究原型?
3. DMD 本身是否足够,或者是否需要控制器板、驱动器电子设备、电源、软件接口或其他支持硬件等附加组件。
4.是否有一个产品系列会更容易为初学者开始在光学研究环境。
5.您需要我提供哪些信息,以便提供报价或产品推荐。

如果可能、请提供推荐的产品名称、所需外围组件列表以及如何继续报价或购买的指导。

非常感谢您的时间和支持。

此致、

Yim Junehyung
纳米光谱实验室
Department of Physics
忠南大学
大韩民国
junehy@o.cnu.ac.kr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junehyung:

    感谢您与我们联系!  我正在将这张票分配给团队中的另一位专家、但他们目前已经在下一周半的时间里不在办公室。  我将尝试看看是否有人可以为他隐瞒并对该芯片组有更多的了解。  很抱歉、这会导致您的研究延迟。

    我还会联系我们的一位营销工程师、了解他们是否对此有高级概述或其他资源文档。

    感谢您的耐心、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Junehyung、  

    通信已脱机。 我将关闭此票证。  

    此致、  

    Tristan Bottone