Other Parts Discussed in Thread: DLPC350, DLP4500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DLP4500
《主题中讨论的其他器件: DLPC350》
您好:
我们正在使用 DLP4500 DMD 和 DLPC350 开发投影仪系统、因此想获取有关如何延长 DMD 微镜寿命的建议。
我们的使用场景
- 我们使用图案序列模式。
- 图形通过视频端口 (HDMI) 作为条带图像提供。
- 投影是间歇性的:
- 投射图案约 1 秒
- 然后等待几秒钟
- 连续重复此循环
顺序控制
- 在每个投影开始时:
- 我们称之为 StartSequence
- 光源打开
- 图形投影开始
- 投影结束时:
- 我们称之为 StopSequence
- 光源关闭
调用 StopSequence 后、我们不会执行任何其他命令。
在这种状态下、DMD 微镜不会主动开关、我们假设微镜保持倾斜并保持在一个方向。
在这种状态下、DMD 微镜不会主动开关、我们假设微镜保持倾斜并保持在一个方向。
我们的关切
- 保持 DMD 处于该状态(在 StopSequence 之后,未发出进一步的命令)是否会对微镜寿命产生任何负面影响?
- 如果存在潜在的负面影响、DMD 在 StopSequence 之后发出“Sequence“命令是否有益?
-
我们知道、投影期间的着陆占空比不是 50%、我们可以理解、这可能会对微镜寿命产生负面影响。
目前、我们想重点介绍在 StopSequence 后使用停止命令是否有利于延长 DMD 寿命。
非常感谢您的支持。