This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:DLPC900REF-SW Linux 支持?

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1653361/dlpc900-dlpc900ref-sw-linux-support

器件型号: DLPC900

您好:

我目前正在评估 DLP LightCrafter、以便在包含多台 Linux 计算机的测试平台中使用。 我想知道是否有与 Linux 计算机(尤其是 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 计算机)兼容的软件包。

 

如果您想了解有关我的用例的其他信息、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony、

    感谢您在 E2E 上联系我们。 遗憾的是、目前没有与 Linux 兼容的 DLP LightCrafter 软件包。