This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500NIR:DMD 选择指南

Guru**** 2933260 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP4500NIR, DLP4500, DLPC350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1650651/dlp4500nir-dmd-selection-guidance

器件型号: DLP4500NIR
主题中讨论的其他器件: DLP4500DLPC350

尊敬的支持团队:

我想在实验室环境中构建基于 DMD 的光学投影系统、以便进行激光束整形、敬请提供有关选择合适硬件的建议。

我对您网站上列出的不同 DMD 模块、控制器和开发套件感到困惑。 您能否提供有关可以订购和组装的完整设置的指导、从而尽可能减少额外工程?

我们的大致要求是:

  • 在 532 或 700-850 nm 下进行激光操作
  • 高长期稳定性和可重现性
  • 与实验室计时硬件进行外部触发/同步
  • 用于科学用途的可靠二进制掩模投影

请告知:

  1. 您会为这类应用推荐哪种 DMD 平台/芯片系列?
  2. 哪种控制器和软件包最适合?
  3. 我们需要订购哪些具体组件才能完成完整的工作设置 (DMD 模块、控制器、电缆、电源、软件、 附件等)?
  4. 是否提供金属涂层(最好覆盖 532-850 纳米范围)、或者网站上仅列出 UV / VIS / NIR 范围?

理想情况下、我们希望获得“开箱即用“的建议、以实现稳定且实用的实验室配置。

非常感谢您的帮助。

此致、
Igor Zhuravlev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Igor、

    感谢您来到 E2E 论坛咨询您的问题!

    532nm 的波长范围在可见光谱内进行分类、而 850nm 的范围在近红外 (NIR) 范围内进行分类。

    DLP4500 DMD 是我们出色的可见光谱器件、而 DLP4500NIR DMD 在进一步 NIR 波长方面最为出色。

    我建议您使用 DLP4500 DMD、并采用 DLPC350 - 532nm、 其微镜金属反射率为 90%、窗口反射率为 96%、700nm 至 800nm 的光度也非常接近相同。

    有一些第三方制造商生产用于 DLP4500 评估的 EVM — 我会直接与他们联系,或使用我们的 DLPLCR4500EVM

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的建议。 我有一个关于窗口涂层的快速问题。 根据 DLP4500 数据表、窗口透射率在 532nm 至 700nm 范围内为 96%。 对于相同的 VIS DMD 涂层、您是否有任何 700nm 至 850nm 范围内的透射率估计值?

    或者、该窗口是否有无涂层的自定义选项? 在这种情况下、我预计在整个 532nm 至 850nm 范围内的单通透射率为 90%–93%。

    此致、
    Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Igor、

    是的、700-850 范围内的透射率估计值将 高于 92%。

    抱歉、我们使用数据表中指定的涂层来应用、这些涂层在组装过程中与器件组装在一起。 不幸的是、这些窗口也不应换出、因为包装内的环境不应引入微粒。

    遗憾的是、我们并不生产具有此特定 532nm 至 850nm 范围的器件、但正如我建议的那样、DLP4500 DMD 应该适合您使用。

    此致、

    Aaron